Según Alastair Gerrard, director superintendente de Zest Energy, la planta comenzará a producir electricidad durante el primer trimestre de 2017, con una capacidad inicial de 12,5 MW de una instalación de siete generadores diésel de 2 200 kW.

"La localización aislada de la mina de Balama, - más de 250 kilómetros al oeste de Pemba en el norte de Mozambique - significa que mientras la operación tiene acceso a la energía de la red nacional, esto tendrá que ser complementado para garantizar un suministro adecuado para la plena demanda de la planta" dice Gerrard. "Por lo tanto, estamos obligados por el cliente a garantizar la disponibilidad del 100%, y por lo tanto hemos diseñado la planta con una capacidad de reserva sustancial para permitir el mantenimiento y las reparaciones sin afectar el suministro continuo".

Él dice que la planta, que era el proyecto más grande todavía abordado por la Zest Energy, funcionaría inicialmente con siete generadores de 2 200 kW; Seis en funcionamiento y uno en espera, y luego se ampliará para incluir once generadores, de los cuales dos serán unidades de reserva.

El equipamiento para el extenso campo de aplicación se ha comprado de varias compañías dentro del grupo WEG, localmente y alrededor del mundo. Los generadores de energía en contenedores incluyen alternadores WEG con sistemas automáticos de regulación de voltaje, así como persianas motorizadas, sistemas auxiliares y tanques de combustible y lubricantes. Para refrigerar los motores, un sistema de radiadores de tipo horizontal, con temperatura nominal de 50 ° C, fue fabricado en Sudáfrica y cada radiador incluye 10 motores WEG de 3 kW situados en dos bancos de refrigeración de cinco ventiladores cada uno.

"Uno de los desafíos del entorno de la mina es la presencia de polvo de grafito, que es altamente conductor y no debe permitirse entrar en las unidades de generación de energía", dice Gerrard. "Por esta razón, se diseñó un sistema de filtro que podía acomodar los grandes volúmenes de aire en movimiento requeridos para enfriar los motores, mientras que también requería el menor mantenimiento posible".

Una vez más, se desarrolló una solución local, en forma de una unidad de ventilación de tipo cartucho auto limpiante y ventilador presurizado, diseñado a medida, que comprende cuatro motores WEG de 7,5 kW.

Para alimentar diésel a los generadores, Zest Energy instalará un tanque de combustible intermedio de 30.000 litros para extraer del sistema de almacenamiento de combustible a granel del cliente con un sistema de filtración y circulación de combustible doble, así como todas las tuberías, válvulas, bombas y conexiones dentro del área de la planta de energía.

Un punto de conexión de combustible local dentro del área de la planta también se instalará como contingencia, si el suministro de combustible a granel no estuviera disponible. Para cumplir con las regulaciones ambientales, se construirá un área de combustible y aceite dividida, con un sistema de separación aceite-agua.

"Hay también varios sistemas que proveeremos para los requisitos de energía auxiliar de la planta y para la puesta a tierra de la planta y protección de relámpagos, así como el cableado, terminaciones, estantes y los apoyos a todo el equipo eléctrico de la planta," dice Gerrard. "A través de nuestras empresas miembros en el Grupo Zest WEG, podemos ofrecer a nuestros clientes un único punto de contacto para la gama de servicios que estamos proporcionando, mientras la gestión de proyectos y control de calidad de todos los aspectos de la planta de energía.